Gestão de Energia

Melhores práticas para proteger os equipamentos de média tensão contra arcos elétricos

Os fabricante de painéis podem aplicar boas práticas para  para garantir que a proteção contra arcos elétricos seja eficaz. Afinal, a melhor forma de garantir que os arcos elétricos não sejam prejudiciais é minimizar sua ocorrência e seu impacto.

Citamos abaixo as três melhores práticas para a proteção dos seus equipamentos de média tensão:

Atender às normas:
Essa recomendação parece óbvia, mas, na prática, pode ser um desafio. Os fabricantes de painéis devem atender às normas, e os fornecedores de equipamentos de transferência e componentes associados, também. A melhor abordagem é trabalhar com fornecedores que tenham a experiência e as certificações necessárias.

Certificar-se de que a mitigação dos arcos elétricos seja já considerada no projeto:
A proteção diferencial para barras e transformadores pode reduzir substancialmente o risco de prejuízos causados por arcos elétricos. Por exemplo, a substituição de um fusível que protege um transformador por um sistema de disjuntor e proteção contra arcos elétricos é conveniente, pois reduz o nível de riscos, permitindo a correção imediata de falhas que possam surgir nas linhas. Os fabricantes de painéis deveriam aplicar estas práticas, reduzindo, assim, a energia incidente disponível, sua duração, ou ambas.

Instalar painéis resistentes a arcos elétricos e sistemas de proteção contra arcos elétricos:
Pode se tratar de sensores para detecção de falhas que, provavelmente, gerem arcos causados por correntes de falha e a luz resultante. Assim, o tempo necessário para corrigir o problema é reduzido para dezenas de milissegundos e a reação ultra rápida atenua os possíveis arcos elétricos.

Os painéis resistentes a arcos elétricos têm uma estrutura robusta e mecanismos incorporados para aliviar a pressão. Estas soluções eliminam ou reduzem a probabilidade de explosão, protegendo os equipamentos e ajudando a evitar períodos sem operação e prejuízos para as pessoas. Os painéis resistentes a arcos elétricos podem ser um elemento importante na hora de reduzir esses riscos.

Na próxima postagem da série, vou tratar de diferentes aspectos relacionados ao teste a ao comissionamento dos sistemas de proteção contra arcos elétricos. Enquanto isso, você pode obter mais informações no nosso White Paper gratuito:

Avaliação dos benefícios dos sistemas de proteção contra arcos elétricos segundo a Comunicação IEC 61850


No Responses

Deixe uma resposta

  • (will not be published)