Eletricistas

Como garantir a qualidade e segurança na aquisição de materiais elétricos de sua obra?

Certamente você já precisou fazer algum serviço elétrico ou de manutenção em sua casa? Então te pergunto, você já teve problemas com a aquisição de materiais elétricos?

Eletricista desenho

Problemas como aquisição de materiais e componentes incorretos, excessos de materiais ou de má qualidade? Provavelmente sim e você já deve ter percebido quanto isto pode fazer você ter gastos desnecessários…

Certamente o eletricista fez uma lista de material e quantidades, e então você foi ás compras.

Porém, quando o assunto é eletricidade, o cliente pode ser leigo no assunto e se perder na hora de comprar estes materiais é normal, o problema é quando decidimos fazer uma certa “economia” que normalmente interfere diretamente na qualidade da instalação e na segurança.

Nestas situações, não tem como cobrar do cliente que ele compre materiais de qualidade, pois ele é leigo no assunto e pode não entender as informações técnicas e de segurança destes produtos.

Então, como garantir a qualidade e segurança de sua instalação elétrica já no momento da aquisição dos materiais elétricos?

É exatamente isso que vamos abordar nos próximos parágrafos…

Como garantir a qualidade e segurança da sua instalação elétrica na compra dos materiais elétricos?

O que fazer para que a qualidade e segurança da sua instalação elétrica não se percam no meio do caminho?

Neste artigo você vai entender exatamente o que fazer para garantir que seu eletricista seja seu braço direito na hora de escolher estes materiais elétricos.

E se você é um eletricista, falaremos sobre como explicar, que argumentos usar com seu cliente para ele entender que a melhor opção neste caso  é você, eletricista, comprar os materiais elétricos da instalação.

Qual a importância do eletricista comprar os materiais elétricos?
Qual a importância do Eletricista comprar os materiais elétricos

Alguns pontos importantes que devem ser priorizados na instalação elétrica são: segurança e aplicação.

Temos alguns dados que são determinados através de cálculos e de normas de instalações elétricas, estes dados determinam qual material elétrico que deve ser usado na instalação.

Por exemplo, foi calculado o uso de uma tomada de 127V 20A, e o cliente por alguma razão, ou estética ou econômica, acabou optando por comprar uma tomada de 10A.

Mas para garantir a segurança da instalação elétrica e dos moradores, é preciso ser dimensionado estes equipamentos elétricos.

Existe uma razão bem plausível para que as tomadas elétricas sejam de 20A, e não é aconselhável em hipótese alguma que isto seja mudado apenas por uma razão estética ou econômica.

Ou até mesmo quando o cliente vê a quantidade de tomadas que o eletricista colocou na lista e pensa:
“Ah não…. 20 tomadas, são muitas tomadas…. vou comprar só 15 e economizar. Vou utilizar benjamins”

É bastante comum também ver residências com a quantidade de tomadas subdimensionadas, existem muitos equipamentos para poucas tomadas, é onde entram os benjamins. O que também não é indicado.

Muitas vezes o cliente não tem conhecimento suficiente para escolher entre um material e outro, ele não tem conhecimento adequado para determinar se ele pode ou não usar determinado componente com determinada especificação ou não.

Ele não tem embasamento técnico, conhecimento técnico para decidir qual o melhor componente ele deve comprar ou não. Geralmente os clientes têm o foco no preço e na estética do produto.

E é neste momento que se faz necessário o eletricista, para além de executar uma boa instalação, cuidar para que os materiais elétricos a serem utilizados sejam seguros e tecnicamente corretos.

A grosso modo, podemos dizer que o cliente tem o foco no preço e na parte estética e o eletricista tem foco na parte funcional, qualidade e segurança.

Por este motivo, o foco do cliente e o foco do eletricista devem estar juntos, sendo parceiros. Desta forma, o cliente vai ter uma instalação elétrica eficiente, bonita e segura e o Eletricista Autônomo conseguirá fazer um trabalho bom e seguro.

4 Motivos pelos quais o eletricista deve ser o responsável pela aquisição dos materiais elétricos da sua instalação elétrica:

Se ainda não ficou suficientemente claro para você que é o eletricista que deve ser o responsável pela aquisição dos materiais elétricos, então vamos lá, vou “exterminar” suas dúvidas com estes 4 motivos:

1º) O Profissional Eletricista conhece os equipamentos elétricos

Eletricista Autônomo conhece os equipamentos elétricos

Uma das vantagens de deixar o profissional eletricista comprar os materiais elétricos é que ele tem o conhecimento e ponto.

Ele sabe dizer qual produto tem um custo justo, o melhor custo benefício, qual tem maior qualidade e principalmente, sabe qual é o mais seguro para aquela instalação.

E o melhor de tudo, ele sabe exatamente qual produto comprar, principalmente em casos em que se faz necessário fazer uma substituição.

Por exemplo, caso o eletricista chegue no local e não tenha um determinado produto, um disjuntor por exemplo, o que o cliente faria?!

Provavelmente compraria um outro produto que o vendedor (que nem sempre conhece) indicaria, mas que na maioria das vezes não é o indicado.

Já o eletricista, ele certamente sabe qual outro disjuntor ele pode comprar sem que existam impactos na instalação.

Ele vai comprar um componente com a mesma especificação técnica do que ele mesmo havia indicado.

Isso lhe trará, mais segurança e confiabilidade técnica em sua instalação elétrica.

Vamos para o segundo motivo…

2º) O eletricista tem parceria com fornecedores de materiais elétricos confiáveis e seguros

Eletricista autônomo com fornecedores de materiais elétricos

Assim como em outras profissões, os eletricistas também precisam se atualizar constantemente e a todo momento são lançados no mercado novos produtos com foco na redução de consumo de energia, segurança e tecnológicos. Esta necessidade faz com que os eletricistas sempre estejam por dentro de novidades do mercado, uma fonte confiável de novos conhecimentos e atualização profissional é o Portal do Parceiro da Schneider. Fica a Dica 😉

Esta necessidade de atualização faz com que o eletricista crie relacionamento com fornecedores (como a Schneider Electric) e distribuidores, estes relacionamentos permite que o eletricista consiga, por exemplo, descontos em materiais elétricos de qualidade e seguros.

Então além de ter uma instalação elétrica segura, e atual, o cliente ainda poderá conseguir algum descontinho aí, bom né?

A seguir o terceiro motivo que vai garantir sua segurança e também economia…

3º Consegue fazer substituições de materiais elétricos que realmente são econômicas e seguras

Substituição de materiais elétricos

Quando se faz uma reforma, seja ela geral ou apenas parte de uma instalação elétrica, o objetivo é sempre economizar.

Mas como podemos fazer isto adquirindo material elétrico de qualidade?

Geralmente quando o cliente vai comprar o material elétrico o foco dele é o preço e a estética, mas como já dito antes, nem sempre o mais barato é o mais indicado e mais barato de fato.

Muitas vezes o mais barato sai mais caro, e digo isso porque as vezes pagamos mais barato em um material elétrico, mas ele te dá um super problema depois que pode sair muito mais caro.

Por isso a terceira razão pela qual insisto que um eletricista qualificado compre os materiais elétricos pode ajudar o cliente é que, a aquisição de materiais elétricos de maneira correta vai garantir a você maior durabilidade de sua instalação e maior segurança, certeza absoluta.

O eletricista consegue julgar se o material tem a mesma especificação, ou até mesmo se ela for diferente, ele consegue julgar se esta diferença vai interferir na qualidade e segurança da sua instalação.

4º) Se o Eletricista autônomo é o responsável, você não perde tempo

Eletricista autônomo responsável pela aquisição dos materiais elétricos

Atualmente, as pessoas têm muitas atividades, muitas coisas para fazerem ao mesmo tempo.

As pessoas tentam abraçar o mundo, mas nem sempre funciona. Quando se está fazendo uma reforma elétrica então… nem se fala.

Será que não vale a pena deixar para que um profissional especializado faça este serviço com mais facilidade e de forma correta? Com certeza o especialista, o eletricista no caso, fará as coisas muito mais rápido e com muito mais efetividade.

Certamente você vai pagar um pouco mais por isso, até porque o eletricista vai ter que ir até a loja para comprar os materiais elétricos para elaborar o orçamento elétrico, ele vai gastar tempo, locomoção, enfim, e ele vai precisar repassar estes custos para o cliente.

Mas será que não vale a pena você evitar uma dor de cabeça a mais, poupar umas horinhas?!

As vezes vale a pena a gente pagar um pouquinho mais para ter um conforto e a certeza de que o seu material elétrico será o adequado para garantir a qualidade e segurança.

Vai pagar um pouco mais (talvez), porém, você economiza  tempo e terá um certo conforto com uma instalação elétrica tecnicamente correta e claro, segura, por esta razão faz-se necessário a contratação de um profissional experiente, com conhecimento técnico e de confiança.

Conclusão

Agora com base nas vantagens que te mostrei em ter um eletricista qualificado para comprar seu material elétrico, espero que você cliente ou eletricista, possa pensar melhor e decidir qual a melhor escolha.

Devemos sempre colocar em mente que nem sempre o mais barato é o mais seguro e mais conveniente.

O mais barato pode sair muito mais caro no final! [Normalmente é o que acontece]

Afinal, as vezes compensa mais fazer um investimento em uma tomada de 20A do que ter sua tomada, cabos e equipamento danificados, correto?!

Lembrando também, que é de extrema importância que as manutenções elétricas sejam feitas por eletricistas qualificados. Isso pode te livrar de algumas dores de cabeça indesejadas.

E se você sempre está naquela correria, e não conhece muito bem de materiais elétricos, deixe que o seu eletricista de confiança faça a aquisição dos materiais, assim você economiza tempo, e ainda terá a garantia de uma instalação elétrica segura e de qualidade.

No final das contas, o que vale é uma boa conversa entre o cliente e o eletricista autônomo para alinhar valores, definir quem vai comprar o material elétrico, e as condições em casos de compra errada de material.

Espero que você tenha gostado destas informações.

Nós temos 2 dicas sensacionais para você aprender mais sobre os conteúdos da área elétrica e se manter atualizado.

Dica #01 – Portal do Parceiro Schneider
Cadastre-se e tenha acesso a conteúdos e benefícios para desenvolver suas competências, crescer e otimizar o seu negócio. Além da possibilidade de ganhar prêmios incríveis interagindo com a Schneider Electric.

Dica #02Conteúdos de Elétrica Gratuitos da Sala da Elétrica
Se você não conhece o portal Sala da Elétrica, nos deixe apresentar: A Sala da Elétrica é um portal de ensino para o eletricista. A principal vantagem é o aprendizado online com conteúdos gratuitos e cursos de elétrica.

* Conteúdo desenvolvido por: Everton Moraes e Camila de Andrade do canal Sala da Elétrica.


No Responses

Deixe uma resposta

  • (will not be published)