Serviços

Internet das coisas e Big Data chegaram à indústria

Industrial Internet das Coisas

Devemos compartilhar dados? Com quem? Por quê?

Graças à facilidade de acesso, internet de alta velocidade e da disponibilidade de dispositivos de baixo custo, criou-se um mundo com um alto volume de troca de dados. Estes dados podem ser usados para aumentar a produtividade, uma vez que é uma informação que está disponível para ser analisada com sistemas de automatização seguras. O valor da informação é indiscutível, mas como podemos tirar o máximo destas tecnologias sem comprometer a segurança de nossas informações?

Vivemos na era da Internet, intercâmbio e análise de dados.

Nós vivemos em uma era onde há acesso fácil a um grande volume de dados transmitidos através da Internet utilizando dispositivos de baixo custo. Já passaram os dias em que tivemos que ligar o nosso computador a uma linha de telefone e aguardar enquanto ouvimos o ruído ambiente antes de ligar à Internet.

Hoje, os nossos smartphones têm acesso à internet e nos permitem entrar em sites, redes sociais, fazer compras, leitura de códigos QR e até mesmo fazer serviços bancários on-line entre outras transações e pagamentos.

Se analisarmos os conceitos de “Internet das coisas” e “Big Data”, duas coisas são claras:

1. Os vários dispositivos podem se comunicar.
2. Eles também podem transmitir, trocar e analisar dados.

Vamos ver como você pode compartilhar e analisar dados relativos a sistemas de automação. Um dos nossos clientes na Alemanha, disse à Schneider Electric que um dos seus principais problemas é que não sabem onde suas bombas foram colocadas. Aproximadamente 150.000 bombas não foram contadas, uma vez que estas são vendidos para distribuidores e, por sua vez, as vendem para as empresas de electricidade e construção e, posteriormente, a bomba é colocada nas instalações do usuário final.

De acordo com várias disposições, o uso de bombas de controle variável é cada vez mais comum, uma vez que elas são mais eficientes em termos energéticos e permitem aos fabricantes resolver problemas através de unidades conectadas e mostrar diagnósticos com códigos QR.

Bomba de controle variável

Figura 1: As bombas de controle variável são 30% mais eficiente do que o controle fixo.

Com a leitura do código QR, na verdade, o operador lê o estado e pode acessar serviços do site ou de registro do fabricante. Da mesma forma, ao usar o aplicativo personalizado o fabricante também pode transmitir localização. Isto pode ajudar o fabricante da bomba para mitigar o problema da localização “perdida” e também permite ao utilizador obter um serviço directamente a partir do fabricante. O fabricante dá-lhe a oportunidade de prestar melhores serviços: veja a Figura 2.

Mobile lendo QR Code

Figura 2: Você pode usar os códigos QR para controlar ativos, fazer diagnósticos, mas também ajudar o operador a entrar no site do fabricante para efeitos de registo e/ou suporte.

Devemos compartilhar dados? Se assim for, com quem? Analise o sistema de automação mostrado na Figura 3. Os consumidores podem utilizar os dados que são transmitidos por um sistema de automação. É como a partilha de dados a partir de um interruptor máquina através de uma transmissão de dados que opera dentro da empresa ou externamente. Isto significa podem haver dois tipos de consumidores: consumidores internos e externos.
Consumidores domésticos: O consumidor industrial típico inclui departamentos, tais como operações, manutenção, RH/formação e finanças. (Ver Figura 3).

Departamentos de operações precisam painel de informações para monitorar e otimizar a produção em tempo hábil. Esses departamentos devem garantir que o equipamento esteja sempre em operação. Ambos, manutenção e operações, é importante saber se há anomalias, então você deve comparar os dados em momentos diferentes. Os departamentos de formação, juntamente com RH, podem ter uma visão clara das necessidades de formação, se alarmes ou dados operacionais variam entre os turnos. Por último, mas não menos importante, com a análise dos dados operacionais por um determinado período, os departamentos de finanças pode planejar reformas e investir em novas máquinas baseadas em informações confiáveis.

Consumidores externos: destes podem ser vários. Um dos principais consumidores podem ser empresas de serviços ou utilitários que fornecem eletricidade a uma planta. Ao conhecer os dados de consumo de energia, serviços públicos ou empresas de serviços pode alinhar suas filosofias sobre as “cidades inteligentes”, mas também podem oferecer tarifas especiais para a planta.

Aos fabricantes é necessário ter os dados operacionais úteis para prestar melhores serviços e sugerir requisitos adequados para peças de reposição.

Figura 3: Os dados podem ser partilhados com os consumidores internos e externos.

Figura 3: Os dados podem ser partilhados com os consumidores internos e externos.

A segurança dos dados é a principal questão: é seguro este intercâmbio de dados? Os dados podem ser protegidas primeiro identificando quais os dados que devem ser compartilhadas com o que as pessoas de acordo com as suas responsabilidades. Alguns consumidores devem ter permissões de “ler” dados. Se você deve escrever “dados” no sistema, então ele deve ser algoritmos como um processo de confirmação de casal. Isto refere-se a um sistema que, se alguém está tentando gravar dados a notificar a uma pessoa dentro da fábrica e, após a confirmação, autorizados a escrever os dados (veja a Figura 4).

Figura 4: Eles devem definir os intervalos de dados leitura e gravação e correspondente compartilhar com os consumidores.

Figura 4: Eles devem definir os intervalos de dados leitura e gravação e correspondente compartilhar com os consumidores.

Conclusão:

Figura 5: Você tem que começar com pouco e de maneira inteligente, dados de energia unidades de leitura direta ou colocando um medidor de energia para começar o proceso

Você quer começar? Vamos começar com o princípio de “começar de baixo e inteligente.” Comece a receber os dados das unidades conectadas ao controlador ou pela colocação de um medidor de energia a um sistema de controle existente menor. Em seguida, monitorar os aparelhos começando a enviar dados para vários departamentos. Os dados enviados pelas bombas de máquina ou do sistema podem ser compartilhados e analisados para planejar um programa inteligente de manutenção, treinamento e produção, portanto, econômica. Você vai descobrir que, com este primeiro passo simples, começará com a compilação, o intercâmbio, os dados e posteriores análises.

Sabemos que a única constante é a mudança: temos de nos adaptar a esta análise de troca e dados para contribuir para o sucesso e rentabilidade.

Um Response to “Internet das coisas e Big Data chegaram à indústria”

  1. felipe

    Gostei muito do que li aqui no seu site.Estou estudando o assunto,Mas quero agradecer por que seu texto foi muito valido. Obrigado 🙂

    Responder

Deixe uma resposta

  • (não será publicado)