Sem Categoria

5 principais e mais comuns distúrbios elétricos!

Nesses últimos meses, em que o Brasil vem enfrentando uma temporada de chuvas, raios e trovões, aumentou a preocupação das pessoas em relação a segurança dos seus equipamentos eletrônicos. Afinal, os investimentos são altos e ninguém quer estar vulnerável à prejuízos.

Mas você sabia que os seus equipamentos eletrônicos estão diariamente suceptíveis aos riscos relacionados aos distúrbios da rede elétrica? Sim, mesmo nos meses onde não há incidência de tempestades.

Esses distúrbios são mais comuns do que as pessoas imaginam. Isso porque além das falhas que você já conhece, como o blackout ou oscilações de energia, existem outros problemas da rede elétrica que não são tão perceptíveis, mas que prejudicam os seus equipamentos, seja reduzindo a performance e a vida útil ou até, em casos mais drásticos, levando a queima dos eletrônicos.

Os distúrbios elétricos mais comuns são:

1. Subtensão: é quando a amplitude da tensão está abaixo do normal.

2. Sobretensão: quando a amplitude da tensão está acima do normal.

3. Ruídos: que são interferências advindas de cargas externas que poluem a rede elétrica.

Esses distúrbios causam o desgaste prematuro dos componentes elétricos, reduzindo a vida útil dos eletrônicos, além de travamento e mau funcionamento.

 

Existem ainda:

4. Picos ou transitórios: que são surtos de tensão. Estes podem causar a queima imediata dos eletrônicos e, em alguns casos, fumaça ou fogo.

5. Blackouts: que é a ausência no fornecimento de energia. Você provavelmente já conhece, pois já passou pela situação de estar em casa e de repente faltar energia, forçando-o a parar o que estava fazendo e esperar alguns minutos ou até horas até retornar o fornecimento de energia. Os blackouts também podem resultar na perda total dos dados e informações importantes.Esses são os 5 principais e mais comuns distúrbios elétricos e eles podem ser causados por uma série de variáveis, como: eventos da natureza (tempestades ou raios), acidentes (quedas de árvores ou de postes), defeitos ou manutenção nos equipamentos das concessionarias ou distribuidoras de energia, sobrecarga da rede elétrica ou remanejo de carga e infraestrutura elétrica deficiente ou inadequada.

Agora que você já conhece os principais riscos que os seus eletrônicos estão sujeitos e como eles podem resultar em grandes prejuízos, você deve estar se perguntando como pode proteger os seus investimentos.

Clique aqui e leia nosso post para conhecer os tipos de equipamentos de proteção de energia e qual se encaixa melhor na sua necessidade.

E lembre-se, na hora de proteger os seus investimentos e os equipamentos que são importantes para você e para o seu negócio, conte com a APC by Schneider Electric, que garante produtos eficientes e de qualidade para as suas diferentes necessidades de proteção e gerenciamento de energia.

Saiba mais em apc.com

Deixe uma resposta

  • (não será publicado)