Residencial

Um bom projeto de iluminação garante mais conforto no ambiente

Um bom projeto de iluminação é uma das etapas fundamentais na decoração de um ambiente ou da casa toda. Além de cumprir com o papel da funcionalidade e praticidade, quando bem planejada e executada, também possui grande importância estética no ambiente.

Um bom projeto de iluminação

Algumas dicas mostram como a iluminação correta tem o poder de proporcionar efeitos de acordo com o objetivo do decorador ou de quem vai ocupar o espaço.

O projeto de iluminação pode ser a chave para valorizar um ambiente, seja para dar destaque a alguma obra de arte ou objeto, iluminar uniformemente os cômodos ou para criar um clima mais intimista e aconchegante. Uma das dicas da empresa é na hora da escolha das lâmpadas. O mercado oferece dois tipos de lâmpadas: a incandescente, que emite uma luz quente ao ambiente, e as fluorescentes, opção 20 vezes mais econômica que a primeira.

A outra dica é que para cada ambiente da casa existe um tipo de iluminação adequada e uma lâmpada diferente.

Na cozinha, por exemplo, o ideal é optar por uma iluminação sem sombras, com lâmpadas fluorescentes de teto. O mesmo se aplica nos banheiros e pode-se ainda acrescentar pontos de luz perto dos espelhos, que além de funcionais, ajudam a ampliar o espaço.

No quarto, o ideal é optar por uma boa luz no teto, sem esquecer de um candeeiro ou abajures em cada cabeceira para facilitar as leituras noturnas e também para criar um clima mais intimista.

Na sala de jantar, uma luminária sobre a mesa pode ser bastante funcional, o que facilita visualizar o que está sendo servido e as pessoas ao redor da mesa.

Como a sala de estar é usada, muitas vezes, para diversos tipos de atividades como o convívio com os familiares, sala de TV e também para recepcionar as visitas da casa, o ideal é criar alguns circuitos de iluminação independentes.

Uma boa solução é o uso de variadores de luminosidade que ofereçam o controle da intensidade de iluminação através de dimmer, dispositivos utilizados para variar a intensidade da luz.

Clique aqui e leia 5 dicas para ter uma casa mais confortável e eficiente.

Conheça as soluções residenciais da Schneider Electric, ideal para você que deseja renovar a sua casa.

Deixe uma resposta

  • (não será publicado)