Residencial

Proteja as crianças contra perigos elétricos

As crianças estão sempre explorando o que está a sua volta. Por isso, os pais devem se preocupar com a segurança dos pequenos também dentro de casa. Além de móveis e objetos, as tomadas e os fios podem ser um perigo. Segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), nos últimos anos, o número de mortes por choque elétrico aumentou mais de 50% entre crianças de até 5 anos.

As tomadas devem estar sempre protegidas para evitar o contato de crianças. A instalação de interruptores e tomadas com sistema de segurança contra choques elétricos é um dos destaques da linha Orion. Além de os contatos energizados ficarem abertos apenas quando um plug é inserido corretamente, evitando choques elétricos, a linha oferece proteção antibacteriana (na versão das tomadas brancas com referências específicas) para preservar a saúde dos pequenos contra contaminações.

A linha Orion é a primeria plataforma segmentada de residências desenvolvidas na Amérca Latina, que atende às principais tendências de mercado e segue o nosso conceito global Life is On, de produtos que levam conforto e vida às casas, com design diferenciado, permitindo controle de luminosidade, proteção e evitando desperdício de energia.

Veja outras dicas simples que ajudam na segurança da casa contra acidentes elétricos:

  1. Mantenha as instalações elétricas em bom estado. A manutenção da rede elétrica deve ser realizada a cada 10 anos, no máximo;
  2. Cuide também para que os fios e cabos não estejam esticados ou em locais de passagem;
  3. Cuidado com fios emendados, velhos ou danificados;
  4. Ao ligar ou desligar um eletrodoméstico da tomada, segure pelo plugue (parte rígida isolante), e nunca puxe pelo fio;
  5. Aparelhos eletrônicos devem ficar afastados da pia, chuveiro ou banheira. Se caírem na água, podem sofrer uma pane elétrica e dar um choque em quem estiver por perto;
  6. Evite ligar vários aparelhos em uma mesma tomada
  7. Evite a utilização de extensores ou “gambiarras”.

Aproveite as dicas e mantenha seus pequenos seguros!

Deixe uma resposta

  • (não será publicado)