Residencial

Inspire-se na decoração dessa elegante cozinha

A Arquiteta e Designer Byanca Pietroluongo, do escritório B2 Arquitetura e Interiores, apresenta o projeto de uma cozinha com estilo contemporâneo para sua inspiração, utilizando a cor preta como tom principal no ambiente para transmitir elegância ao espaço.

Os tons escuros contrastam com as áreas de madeira que complementou a área do refrigerador.

Para as paredes, Byanca alternou entre o cimento queimado, atual tendência nos projetos de interiores e o uso papel de parede com formas e texturas.

A mesa em fórmica amarela e o papel de parede na copa em cinza com detalhes também em amarelos, propôs um ar descontraído ao ambiente. Para uma decoração em preto e branco ou cinza, os tons amarelados combinam perfeitamente e propõe um visual moderno e arrojado para uma cozinha.

Na bancada foi adotada um frontispício com 20 cm protegendo a textura. No piso, para destacar e valorizar o mobiliário escuro, foi utilizado o porcelanato cinza claro.

A parede da bancada da área de serviço recebeu um revestimento em pastilha de porcelanato, seguindo as cores cinza e prata que combinam perfeitamente com o preto.

A escolha dos eletrodomésticos em inox completam a harmonia do ambiente, tudo pensado para criar um espaço aconchegante e refinado.

O rebaixo em gesso liso com rasgos para iluminação proporciona uma luz moderna ao visual da cozinha, proporcionando a claridade ideal para cada momento do dia.

Inspire-se você também nessa cozinha!


Byanca Pietroluongo

B2 Arquitetura e Interiores
www.b2arqinteriores.wixsite.com

Deixe uma resposta

  • (não será publicado)