Gestão de TI

Três erros, que custam dinheiro, a serem evitados na construção do seu próximo data center

Se os gerentes de negócios na sua organização veem o seu data center como uma entidade ávida por energia, que consome rios de dinheiro e que acaba com o espaço disponível, em vez de uma instalação eficiente e crítica para os negócios, talvez você esteja sofrendo com um ou mais erros da época de construção do data center que estão consumindo o seu dinheiro.

Ao construir ou ampliar um data center, a metodologia que você aplica pode ter repercussões na vida do data center, para o bem ou para o mal. Neste post, vou apresentar os três erros comuns que tenho visto as empresas cometerem, juntamente com algumas das melhores práticas para ajudar a evitá-los.

Erro 1: Falta de planejamento da capacidade

Para um data center ser verdadeiramente eficiente, seu espaço de piso e de racks deve ser coordenado com as capacidades de energia, refrigeração, distribuição de energia e distribuição do resfriamento. Não fazer isso pode resultar em data centers com capacidade estrangulada, como quando você tem capacidade de climatização suficiente, mas capacidade inadequada para distribuir ar frio para as cargas de TI; ou unidades de distribuição de energia (PDUs) com capacidade suficiente, mas sem disjuntores disponíveis.

A solução é usar uma ferramenta eficaz para gerenciamento da capacidade, que forneça visibilidade da potência, refrigeração, energia e outros recursos do data center. Ferramentas como o StruxureWare para Data Centers da Schneider Electric ajudam os gerentes de TI a otimizar recursos e, dessa forma, controlar os custos e limitar a capacidade ociosa.

Erro 2: Falha ao dimensionar o data center corretamente

Ao construir um data center novo, ou ampliar um existente, qualquer empresa, naturalmente, quer que ele dure 10 ou 15 anos, ou mais. Mas, muitas vezes, as empresas superdimensionam seus data centers, construindo-os segundo as necessidades futuras previstas, em vez de gradualmente adicionar capacidade conforme necessário. Isto leva a sistemas de energia e refrigeração que são superdimensionados para as cargas de TI reais, gerando custos com eletricidade significativamente maiores.

A solução é adequar corretamente o tamanho dos data centers, utilizando componentes modulares pré-fabricados, tais como as ofertas InfraStruxure da Schneider Electric. Elas permitem que as empresas adicionem infraestrutura de data center apenas conforme as suas necessidades, resultando em uma economia significativa no custo total de propriedade (TCO).

Erro 3: Falta de uma estratégia de ponta a ponta para o data center

Decisões simples, tomadas durante o processo de construção dos data centers, podem resultar em grandes economias ao longo do seu ciclo de vida, desde que sejam tomadas tendo-se em mente um plano de ponta a ponta sistemático e estrutural. Decisões sistemáticas durante o processo de construção, englobando tudo, desde o posicionamento dos condicionadores de ar, aos racks de TI, entre outras, podem resultar em uma redução de 90% dos custos de energia elétrica (consulte o white paper gratuito da Schneider Electric, “Implementando data centers energeticamente eficientes”, para mais detalhes).

A utilização de servidores blade de alta eficiência, e não servidores tradicionais de baixa densidade, por exemplo, pode resultar em uma redução de 20% no consumo de energia, enquanto que a virtualização de servidores pode reduzir ainda mais as necessidades elétricas e diminuir o TCO.

A rentabilidade, eficácia e eficiência do negócio estão diretamente relacionadas com o data center de uma organização. Utilize a nossa Calculadora de Planejamento do Projeto do Data Center para ajudar a entender as suas necessidades de negócios e a planejar adequadamente a construção do seu data center, para evitar esses erros que consomem dinheiro.

Deixe uma resposta

  • (não será publicado)