Gestão de Infra-estrutura

Simplificando a segurança e monitoramento ambiental para Data Centers

Segurança, confiabilidade e disponibilidade são essenciais para infraestrutura de ambientes críticos. Os Data Centers são ativos estratégicos para as empresas, e o tempo de atividade é primordial para garantir a continuidade do negócio. Sendo assim, nós buscamos continuamente possibilitar a mudança de um monitoramento reativo para um acompanhamento proativo, no qual é possível antecipar e bloquear as ameaças antes que elas aconteçam. Pensamos em atender essas necessidades de uma maneira mais escalável, econômica, simples e eficiente, oferecendo uma proteção melhor e mais abrangente dos sistemas de Data Center para evitar os custos de indisponibilidade do sistema e proporcionar maior tranquilidade para as equipes de TI.

Por isso, lançamos no Brasil o NetBotz™ 250. Solução para controle de acesso e monitoramento que supervisiona  o ambiente de missão crítica em tempo real, protegendo contra ameaças físicas, riscos ambientais ou erros humanos que possam prejudicar ou interromper as operações de TI e reduzir a confiabilidade. Escalável e financeiramente acessível para empresas de todos os portes, pode ser utilizada para implementações de diversos tipos de aplicações de TI, incluindo monitoramento ambiental e controle de acesso ao rack separadamente, ou uma combinação de ambos.

O conjunto de recursos avançados do produto e a modernização da experiência do usuário oferecem uma série de benefícios: suporte nativo para os sensores wireless de temperatura e umidade para uma implementação rápida e flexível; e suporte a sensores cabeados adicionais, como os para respingos de fluídos, vibração e detecção de fumaça. Estas funcionalidades permitem a detecção imediata de riscos ambientais, prevenindo interrupções e permitindo respostas rápidas para minimizar o tempo de inatividade. O dispositivo é compatível com os racks APC e com o EcostruXure™ Data Center Expert e se integra facilmente com a base instalada, facilitando e tornando mais eficiente a implementação, as configurações e o gerenciamento, começando a proteger os equipamentos de TI no prazo de minutos.

A funcionalidade de controle de acesso ao rack está disponível em dois tipos de kits, nas frequências de leitura de 125 kHz e 13,56 MHz, e restringe o acesso ao rack somente a usuários habilitados. Alertas e mensagens, como por exemplo, alertas luminosos e e-mails, podem ser pré-configurados para notificar a equipe no caso de uma violação.

A integração do NetBotz com a plataforma EcostruXure Data Center Expert propicia eficiência e conectividade em todos os níveis do data center. Proporciona um monitoramento e gerenciamento centralizado de toda a infraestrutura física para garantir a disponibilidade e auxiliar no planejamento e operação do sistema.

O produto já está disponível em todo o mundo, incluindo o Brasil.

 

Deixe uma resposta

  • (não será publicado)