Gestão de Infra-estrutura

Primeiro conector RJ45 com capacidade de transmitir 100 watts

Actassi S-One tem o primeiro conector RJ45 da indústria com capacidade de transmitir 100 watts. É a solução para redução da infraestrutura elétrica, economia de energia e proteção de pessoas.

Nossa solução de cabeamento estruturado Actassi S-One, recebeu a certificação do Instituto de Engenheiros Eletricos e Eletrônicos (IEEE), por sua capacidade de transmitir 100watts de potência usando a tecnologia Power over Ethernet (PoE). O reconhecimento destaca o primeiro conector da indústria que atende aos requisitos do padrão que está programado para entrar em vigor em 2018.

“Este é um avanço significativo na tecnologia PoE e reforça a dedicação da Schneider Electric para oferecer soluções eficientes, conectadas e que estão à prova do futuro”, afirma Felipe Martins Francisco, Gerente de produto de Cabeamento Estruturado da Schneider Electric “À medida que os edifícios se tornam mais inteligentes e incorporam uma variedade mais ampla de tecnologias conectadas através da Internet das Coisas, a necessidade de energia só aumenta. Estamos orgulhosos de estar na vanguarda da criação de tecnologias de infraestrutura críticas que viabilizarão os edifícios do futuro”, conclui.

O PoE permite a alimentação de dispositivos eletrônicos como iluminação LED, telefones IP, câmeras,  pontos de acesso sem fio (Wifi) e com o aumento da capacidade de trasmissão via cabeamento estruturado se torna possível ligar equipamentos que exigem maior consumo como notebooks e TVs de LCD. Na figura abaixo é possivel verificar o avanço da tecnologia PoE.

A tecnologia permite forte redução da infraestrutura elétrica já que é possível aproveitar a necessidade de conexão Ethernet do equipamento via cabo de rede para também levar energia, evitando assim a criação de mais um ponto de energia, além da capactidade de configuração de dispositivos para ligar e desligar nos momentos desejados, resultando em economia de energia e segurança, pois a criação de uma fonte de alimentação centralizada elimina o risco de choque elétrico.

O Actassi S-One RJ45  faz parte do nosso portfólio global voltado para conectividade de rede. As soluções são projetadas para exceder os padrões internacionais mais avançados, incluindo ISO / IEC 11801 para conexão de hardware.

Conheça mais nossas soluções de conexões e infraestrutura de rede.

Deixe uma resposta

  • (não será publicado)