Gestão de Energia

Previna-se contra as interrupções dos seus momentos de lazer

Pode ser um gol histórico de uma partida acirrada de futebol, a emoção de ver a final ao vivo de um programa que você acompanhou desde o início ou o ápice do episódio da sua série favorita. Pode ser a quase conquista de uma fase que está tirando o seu sono há algum tempo. Pode ser uma conversa cheia de saudades com sua família pelo skype ou facetime. Pode ser esses ou outros momentos da sua vida em que interrupções no fornecimento de energia vão te fazer perder muito.

Com os dias cada vez mais corridos, a nossa casa vira um refúgio para pequenos momentos de lazer. E pior do que a inconveniência de perder tempo por conta de problemas relacionados a rede elétrica é a sensação de estar perdendo a oportunidade de vivenciar momentos significativos.

Para evitar que isso aconteça, você pode contar com a nossa linha de nobreaks Back-UPS, que é ideal para aplicações residenciais. Você pode conectar, por exemplo:

E outros equipamentos importantes para você.*

Com os Back-UPS, você estará aumentando a vida útil dos seus equipamentos, protegendo-os das subtensões, sobretensões, surtos de tensão e curto-circuitos, e claro, garantindo a continuidade das atividades em casos de falta de energia.

Os nobreaks Back-UPS da APC by Schneider Electric contam com features exclusivas, como o Stand By Stop, nova tecnologia que identifica quandos os equipamentos conectados estão em modo stand by e interrompe o fornecimento de energia, ajudando você a reduzir o desperdício energético, economizando até 4800Wh por mês. Além de sinalizações visuais e sonoras que possibilitam o rápido e fácil entendimento sobre o status do Nobreak, filtro de linha integrado para reduzir os ruídos da rede elétrica, autoteste das baterias e circuitos internos ao ligar o nobreak, carregador inteligente que permite a recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado ou com baixíssimos níveis de energia e porta fusível com fusível extra, onde em caso de sobrecorrente o próprio usuário poderá fazer a substituição do fusível sem precisar levar a uma assistência técnica.

Todas essas funcionalidades irão trazer uma gama de benefícios para você:

Com a linha Back-UPS você pode aproveitar os momentos de lazer na sua casa sem se preocupar com a possibilidade de ser interrompido. Nós garantimos a energia extra para que você possa fazer mais.

Para saber mais sobre essa linha de produtos clique aqui  ou acesse apc.com/br.

*Não esqueça de somar a potência (Watts) dos equipamentos que você desejar conectar ao nobreak para evitar sobrecarga. Se você quer saber como fazer isso, clique aqui.

Deixe uma resposta

  • (não será publicado)