Gestão de Energia / Eficiência Energética

Power Pack APC: Mais energia para seu celular

Os smartphones se tornaram tão completos, com seus aplicativos e funcionalidades que facilitam quase todos os aspectos da nossa rotina, seja ela qual for, que acabaram se tornando indispensáveis. Essa não é nenhuma novidade, todos nós estamos familiarizados com a tal da “tecnologia no bolso”, que dia após dia apresenta ainda mais possibilidades em um único dispositivo. Entretanto o fato de ter se tornado indispensável para nós, faz com que a falta desse aparelho seja um problema e tanto.power pack_black

Quem nunca esteve em uma situação em que precisava do smartphone ou tablet e acabou com a infeliz surpresa de que o mesmo estava descarregado? Seja no meio de uma conversa interessante nas redes sociais ou a espera de uma ligação importante do trabalho, na vontade de tirar uma foto ou na necessidade de usar  um GPS ou ter acesso a uma informação. Foi pensando nessas situações, que a APC by Schneider Electric lançou uma solução para esse pequeno problema dos nossos aparelhos indispensáveis: a duração da bateria.

power pack_white_

O Power Pack APC é um carregador portátil que permite carregar os dispositivos de forma rápida, segura e em qualquer lugar. Assim como os nossos smartphones, o Power Pack é compacto, leve e fácil de transportar. É a energia extra que sempre precisamos no bolso. O lançamento pode ser encontrado em dois modelos, preto ou branco, ambos com a capacidade de 5000mAh, o que permite duas cargas completas para smartphones e até uma carga para tablets. Possui a importante função de economia de energia, desligando automaticamente assim que os dispositivos conectados estão totalmente carregados e o indicativo do nível de bateria, assim o consumidor saberá quando deverá carregar o seu Power Pack.

Diferente de muitos modelos que estão disponíveis no mercado, Power Pack APC é certificado pela Anatel. Isso significa que as características técnicas do produto foram testadas e aprovadas, tendo atendido todos os requisitos de qualidade, não comprometendo o meio ambiente ou a saúde do consumidor.power pack_white_lateral

O Power Pack APC é um produto pensado para garantir que a nossa indispensável “tecnologia no bolso” esteja sempre disponível. É a APC by Schneider Electric trazendo mais uma vez qualidade, inovação, tecnologia e energia segura a qualquer hora e em qualquer lugar.

4 Respostas to “Power Pack APC: Mais energia para seu celular”

  1. Armando Cavero Miranda

    BOA NOITE A CARACTERISTICA TECNICA DIZ Com a potência de 5000 mAh, o Power Pack APC ,ISTO E PARA MIM CAPACIDADE DE 5 A-H ,SIGNIFICA QUE SÃO BATERIAS INTERNAS PARA EXPANDIR A AUTONOMIA DOS CELULARES E TABLETS,POR OUTRO LADO SE SAO CIRCUITOS CARREGADORES DE BATERIAS QUAL E A FAIXA DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA EN REGIMEN DE TENSAO ALTERNA,OUTRO PARAMETRO MUITO IMPORTANTE PARA A BATERIA E O CIRCUITO CARREGADOR COMO VOCES FAZEM A COMPENSAÇÃO POR TEMPERATURA,PARA EVITAR A REDUÇÃO DA VIDA UTIL DA BATERIA,MUITO OBRIGADO.

    Responder
    • Neyliane Castro Neyliane Castro

      Oi, Armando

      Você está correto, 5000mAh é a capacidade do produto. A tensão de entrada é de 5Vcc (corrente continua), pois não é fornecida uma fonte de alimentação dos 5Vcc, podendo utilizar a saída de 5Vcc da porta USB de computadores ou de outras fontes, tais como carregadores de celular e tables que possuem saída USB. Dessa forma, a faixa de tensão alternada será a da fonte escolhida para fornecer os 5Vcc.
      O carregador não possui compensação de temperatura no circuito de carregamento, porém possui proteção contra sobreaquecimento.

      Espero ter ajudado.

      Responder
  2. Nilton

    Oi, parece bom, mas preciso saber o custo… Dólar está muito alto… Esse aparelho não deve ser tão acessível, em dias de crise.

    Responder
    • Neyliane Castro Neyliane Castro

      Oi, Nilton!
      O Power Pack APC possui um preço acessível, principalmente se levarmos em consideração a qualidade do produto.

      Você pode conferir no hotsite:
      http://www.powerpackapc.com.br/
      Tem uma seção de “Onde comprar”, você vai poder selecionar o seu estado e ver as lojas onde o produto está sendo vendido. Assim você vai conseguir conferir os preços.

      Espero ter ajudado. 🙂

      Responder

Deixe uma resposta

  • (não será publicado)