Gestão de Energia / Eficiência Energética

Reflex iC60 Acti9: O conceito “all-in-one” para aplicações de controle e proteção da iluminação

A iluminação é responsável por uma proporção considerável do consumo de eletricidade, qualquer que seja o campo de atividade: indústria, residência, terciário e iluminação pública. Portanto, as tecnologias a serem utilizadas devem ser consideradas com muito cuidado para obter-se o melhor equilíbrio entre o consumo e o custo total.

60180_mainO Reflex iC60 é um contator com disjuntor integrado. O Reflex iC60 possui auxiliares de sinalização integrados para total simplicidade. A flexibilidade de seu modo de controle adapta-se facilmente às mudanças em sua instalação, otimizando o tempo de concepção para solução de iluminação e gerenciamento de edifícios. Comunica-se facilmente com controladores programáveis e sistemas BMS, sem a necessidade de dispositivos adicionais.

Reflex iC60 é o melhor “all-in-one” para aplicações de controle e proteção da iluminação:

 

  • Telecomando por ordem mantida e/ou por pulso segundo três modos de operação, a ser escolhido pelo usuário;
  • Segurança total na instalação;
  • Fácil cabeamento;
  • Consumo reduzido e baixo aquecimento no painel;
  • Solução biestável;
  • Interface compatível com Smartlink Acti 9 e controlador lógico programável (comando remoto e indicações);

 

Simples e inteligente

 

Fácil especificação

  • Conexão com PLC via Interface Ti24;

Fácil escolha

  • Conexão rápida com Smartlink Acti9 via cabos pré-fabricados;
  • Compatível com todos acessórios e Vigi da oferta Acti9;

Fácil instalação

  • Até 25% de economia de espaço no painel;
  • 50% menos cabos de potência;
  • 20 a 70% de menos fios de comando;
  • Totalmente compatível com BMS, modo de controle flexível que se adapta a mudança e 100% reciclável;
Reflex

 

 

PB107805Reflex iC60 conecta facilmente a rede Modbus por meio do Smartlink Acti9.

 

 

PB107804Reflex iC60 faz parte do sistema de controle e comunicação da oferta Acti9.

 

 

 

Deixe uma resposta

  • (não será publicado)