Gestão de Energia / Eficiência Energética

Instalações Elétricas de Baixa Tensão

A Schneider Electric tem como preocupação constante atender às normas de segurança vigentes no país e, por isso, promove testes frequentes que garantem produtos certificados em sinergia, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Estes produtos satisfazem as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação de bens.

A norma ABNT NBR 5410, por exemplo, destinada às instalações elétricas de baixa tensão, aplica-se principalmente às edificações, qualquer que seja seu uso (residencial, comercial, público, industrial, de serviços, agropecuário, hortigranjeiro, etc.), incluindo as pré-fabricadas.

pages-1-24

Modificações destinadas a acomodar novos equipamentos elétricos, inclusive de sinal, ou substituir equipamentos existentes, não caracterizam necessariamente uma reforma geral da instalação.

Mediante esses fatores, vale lembrar que devemos sempre comprar produtos certificados e nos atentar aos seguintes cuidados antes de iniciar qualquer serviço ligado a instalações elétricas de baixa tensão:

– Antes de qualquer intervenção, desligue a chave geral (disjuntor ou fusível).

– Teste sempre o circuito para ter certeza de que não está energizado.

– Desconecte os plugues durante a manutenção dos equipamentos.

– Leia sempre as instruções das embalagens dos produtos que serão instalados.

– Utilize sempre ferramentas com cabo de material isolante, de acordo com a Norma NR-6.

– Durante a execução de um trabalho de manutenção ou instalação elétrica, não use joias ou objetos metálicos.

– Use sempre sapatos com solado de borracha.

– Nunca trabalhe com as mãos ou os pés molhados.

Deixe uma resposta

  • (não será publicado)