Gestão de Edifícios

Conectando os Edifícios do amanhã à eficiência

Em 2050, mais de 2,5 bilhões de pessoas irão se mudar para as cidades grandes (Nações Unidas, World Urbanization Prospects: 2014 Revision). Para acomodar a urbanização, nossas cidades devem se tornar mais inteligentes e eficientes. Como? Olhamos para os edifícios: o alicerce das cidades em todo o mundo. Os edifícios são onde passamos a maior parte de nossas vidas: trabalhar, fazer compras, relaxar, estudar e até mesmo ficar a toa. Em resumo, vivendo.

Não é de admirar que os edifícios consomem 33% da energia global hoje e 53% da eletricidade do mundo. Além disso, o consumo de eletricidade crescerá 80% até 2040 (IEA, 4Degree Scenario). Contudo, para a Schneider Electric e para os nossos clientes, existe uma oportunidade incrível. Para 82% do potencial econômico de eficiência energética em edifícios permanece inexplorado (IEA, World Energy Outlook 2012, análise interna). Não só temos a responsabilidade corporativa de reduzir a demanda de energia, reduzindo o consumo. Temos os avanços tecnológicos para fazê-lo.

Através da Inovação em todos os Níveis, tornando possível por meio de nossa arquitetura e plataforma EcoStruxure ™, podemos ajudar as cidades a tornar os seus edifícios mais inteligentes para melhorar a segurança e o conforto dos pessoas, aumentando a eficiência operacional e reduzindo o consumo de energia.

Retrofit e  o futuro-fit

Dizemos “Edifícios Inteligentes”, não queremos dizer reformulação e reconstrução. Nas economias desenvolvidas, pelo menos metade dos edifícios que serão utilizados em 2050 já foram construídos (Programa das Nações Unidas para o Ambiente, Edifícios e Mudanças Climáticas). Em muitos desses edifícios, os sistemas mais antigos ou desatualizados são a principal causa de ineficiência em larga escala. Para solucionar essas ineficiências, são essenciais soluções de atualização que atualizam a infra-estrutura de envelhecimento para monitorar, medir e otimizar o consumo de energia durante todo o ciclo de vida de um edifício, independentemente da idade ou dos sistemas existentes.

Modernizar edifícios agora não é o suficiente, no entanto, os edifícios devem resistir ao teste do tempo, proporcionando eficiência hoje e amanhã. Qualquer passo retrofit que tomarmos também deve ser futuro-fit. Edifícios inteligentes quebram as barreiras tradicionais de gerenciamento de energia, integrando sistemas diferentes, sem a necessidade de executar uma onerosa instalação. Benefícios de edifícios inteligentes podem ser aplicados a cadeias de edifícios, ramos multisite ou edifícios únicos.

Ao reunir energia, automação e software, EcoStruxure ™ é a nossa resposta para aumentar o valor em torno da segurança, confiabilidade, eficiência e sustentabilidade por meio de um ecossistema de construção dinâmico e conectado – de sensores a serviços. E para novas construções, EcoStruxure ™ garante que a eficiência do edifício pode resistir ao teste do tempo.

Texto de Jean Pascal Tricoire

Um Response to “Conectando os Edifícios do amanhã à eficiência”

Deixe uma resposta

  • (não será publicado)