Carlos Urbano

Carlos Urbano

Carlos Urbano é Engenheiro Eletricista formado pela PUC-SP e pós-graduado/MBA em Marketing pela FGV/SP, atua na área de automação Industrial desde 2005 implementando e especificando soluções Schneider Electric por todo o Brasil. Foi treinado e preparado pela Schneider Inverter Europe passando por países como França e Alemanha. Participou na implementação de projetos em empresas de diversos segmentos, entre eles: Mineração, Saneamento, Automotivo e muitos outros. Está na Schneider desde 2007 onde começou como engenheiro de aplicação dando suporte técnico aos mais diversos clientes. Há 3 anos assumiu a gerência de produto dos inversores de freqüência e em agosto deste ano passou a Gerenciar as ações dos Engenheiros de Aplicação voltados ao segmento industrial, área em que iniciou sua carreira na Schneider Electric.

Como um Bombeamento Inteligente pode ajudar a Indústria a vencer uma crise hídrica

Escassez mundial de água, crescimento da população urbana, leis ambientais e ineficiências do sistema contribuem para uma crise hídrica na indústria. Vamos discutir como a migração para uma nova abordagem… Leia mais »

2 Comentários

Benefícios das especificações de inversores de frequência

Os inversores ou conversores de frequência são dispositivos eletrônicos que transformam a frequência da rede em que estão conectados (normalmente 50Hz ou 60Hz), para outra frequência desejada (maior ou menor)…. Leia mais »

4 Comentários