Antonio Porto

Antonio Porto

Formado em engenharia elétrica pela University of Illinois - Urbana/Champaign (Estados Unidos). Ingressou na CP Eletrônica, empresa adquirida pela Schneider Electric em 2012, trabalhando como projetista no setor de Pesquisa e Desenvolvimento. Durante 2 anos atuou no desenvolvimento de firmware, software e hardware para UPS, inversores solar, entre outros equipamentos. Atualmente, atua como Engenheiro de Marketing de Produto para Secure Power Systems na unidade da Schneider em Porto Alegre.

À medida que a TI converge para a TO é necessária uma mudança cultural para garantir a continuidade do negócio

Uma tendência interessante está ocorrendo no ambiente de tecnologia operacional (TO), especialmente em ambientes industriais, uma que os profissionais de TI poderiam muito bem observar: Os equipamentos e software relacionados à TI estão… Leia mais »

Deixe uma resposta

Soluções para energia segura no ambiente hospitalar

No mercado de saúde, os equipamentos médicos de imagens, tais como sistemas de ressonância magnética (RM), estão entre os ativos críticos que necessitam de proteção de energia. Se um hospital… Leia mais »

1 Comentário

Energia crítica: quando não se pode garantir a disponibilidade de energia

A eletricidade pode ser algo muito complicado quando se trata de alimentar equipamentos sensíveis ou em situações em que é fundamental que a energia esteja sempre disponível. Não é incomum… Leia mais »

Deixe uma resposta

Flexibilidade de equipamentos: uma das principais necessidades de energia segura no Brasil

Os Sistemas de Energia Segura para aplicações críticas representam um conceito amplo que abrange muitos tipos de tecnologias e equipamentos de proteção de energia. Para atender às exigências do mercado,… Leia mais »

Deixe uma resposta

Saiba como evitar perdas na indústria causadas pela queda de energia

Garantir energia confiável para aplicações de missão crítica na indústria não é tão simples. Em muitos casos, os equipamentos de proteção e distribuição de energia devem ser adaptados às necessidades… Leia mais »

Deixe uma resposta

As soluções de energia segura devem ser adaptáveis às necessidades da indústria

Garantir energia confiável para aplicações de missão crítica na indústria não é tão simples como oferecer uma linha padrão de produtos de proteção de energia, mesmo se forem produtos muito… Leia mais »

Deixe uma resposta

Cinco elementos fundamentais para escolher um nobreak que garantirá a continuidade de negócios em aplicações industriais críticas

Embora os nobreaks em data centers sejam essenciais para a continuidade e proteção do negócio, em outros segmentos do mercado a queda de energia pode ser ainda mais catastrófica.  Em… Leia mais »

Deixe uma resposta

Geração Distribuída e o Sistema Elétrico

A geração distribuída não é um conceito novo no campo da energia elétrica. No entanto, com a popularização do Smart Grid e a interconectividade proposta pela Internet das Coisas, a… Leia mais »

Deixe uma resposta