Andrea Maria Lima

Andrea Maria Lima

Andrea Lima é Engenheira Eletricista graduada pela FESP, atua na área de energia desde 2004 identificando e especificando soluções na área de eletricidade. Trabalha na Schneider onde atua como engenheira de aplicação de dispositivos modulares até 125A – disjuntores, interruptores diferenciais, dispositivos de proteção contra surtos e quadros de distribuição.

Gestão de Energia / Eficiência Energética

Economize Dinheiro e salve o Planeta através do Melhor Monitoramento de Energia

Deixe uma resposta

7 Fatos e ficções sobre raios

Milhões de descargas atmosféricas caem anualmente no mundo inteiro e o Brasil é o campeão em quedas de raios, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Trata-se de um… Leia mais »

4 Comentários

Proteção contra descargas atmosféricas (raios)

Você sabia? Anualmente, caem milhões de descargas atmosféricas (raios) no mundo inteiro e o Brasil é o campeão em quedas de raios, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)…. Leia mais »

4 Comentários

Reflex iC60 Acti9: O conceito “all-in-one” para aplicações de controle e proteção da iluminação

A iluminação é responsável por uma proporção considerável do consumo de eletricidade, qualquer que seja o campo de atividade: indústria, residência, terciário e iluminação pública. Portanto, as tecnologias a serem… Leia mais »

Deixe uma resposta